This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:FPD-Link III/V3Link

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572755/ds90ub953-q1-fpd-link-iii-v3link

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

工具/软件:

问题:

1.此部件是否支持 830 万像素摄像头分辨率?

2、支持 STP 语音 (I2S ) 的任何其他部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pichet、

    根据您的问题、我了解您的接口是 MIPI CSI-2、正确的吗?

    什么是数据类型和帧速率?  

    您正在使用什么 DES?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIPI CSI-2 接口、

    RAW10 或 RAW12

    3840x2160 @ 30fps、1920x1080 @ 60fps、1280x720 @ 120fps

    解串:DS90UB954-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3840x2160 @ 30fps、RAW10 — 可使用 UB953-UB954 来支持。

    3840x2160 @ 30fps、RAW12 — 仅当成像仪上的 CSI-2 消隐最大为 10%时、才可以使用 UB953-UB954。

    -----

    1920x1080 @ 60fps、RAW10/RAW12 — 可使用 UB953-UB954 进行支持。

    -----

    1280x720 @ 120fps、 RAW10/RAW12 — 可使用 UB953-UB954 来支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他类似 UB953-UB954 且具有 I2S 的器件可以提供 RAW12 而无需消隐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不需要或不使用此消隐。 此 CSI-2 消隐仅由图像传感器生成和使用。

    您可以将 I2S 与 UB953-UB954 搭配使用。 请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla314a/snla314a.pdf?ts = 1759446269157 &ref_url=https:%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB953-Q1