This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T77RGYR Marking模糊 Ω

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571805/sn74avc4t774-sn74avc4t77rgyr-marking

器件型号:SN74AVC4T774


工具/软件:

大家好!

这是来自越南雅克顿的 Jin、VQA 部门。

我们收到 SMT 部门的反馈、表示在 AOI 检查期间、系统无法识别材料编号上的标记 207200000235A (TI P/N:SN74AVC4T77RGYR) 由于 标记模糊 。

我们还查看了库存、发现新材料卷带存在相同的模糊标记问题。

我们恳请您的支持人员分析并确认此缺陷的根本原因、并采取纠正措施、防止模糊的标记问题在未来的订单中再次出现。  我附上了同一新卷带上的 OK 和 NG 标记图像、以供您参考。

非常感谢您的支持。

此致、
A Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、A Jin、

    由于这个问题与制造有关、而不是技术问题、因此我很遗憾无法提供太多帮助。  

    请向 客户支持中心提交支持请求单

     

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    我按照你的指示,但到目前为止,我没有收到你一方的任何答复。
    您能帮我检查一下这个问题并为我提供支持吗?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiến、

    我建议您在提交给 CSC 的申请单中跟踪跟进、因为它是 E2E 技术论坛的独立实体。  

    此致、

    插孔