This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G01 的阈值容差

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572324/tps3808-tolerance-of-threshold-for-tps3808g01

器件型号:TPS3808


工具/软件:

我使用 TPS3808G01、在第 7.5 节的数据表中可以看到、 TPS3808G01 器件的 VIT 阈值容差通常为 1%。 1%是 3 σ 值吗?

我正在寻找更严格的容差、并希望在极端和静态条件下衡量最坏情况的容差。  

从图 7-6 可以看出、由于我关注的温度为–10 至+50C、因此该器件具有非常严格的容差(基于温度变化小于 0.1%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    图 7-6 将是我们可为 TPS3808G01 提供的精度与温度间的关系所需的最佳数据。 为了获得更严格的容差、我们确实使用了 TPS3808EG01、该器件是 TPS3808 的 P2P 替代产品。  TPS3808EG01DBVR

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我多次看到、电气特性中提到的典型数据是 3 σ 数据。  请回答以下问题。

    “第 7.5 节、 TPS3808G01 器件的 VIT 阈值在 Vit < 3.3V 时通常具有 1%的容差和 0.5%的容差。   此典型值是 3 σ 值吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    我们的典型值不是 3 σ 值。

    Jesse