This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:/INT 信号的时序

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571802/tic10024-q1-timing-of-int-signal

器件型号:TIC10024-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

能否详细说明 在确认 SSC 后、/INT 引脚在轮询模式下出现的情况:

*检测到 SSC 时立即?

*当所有已启用的输入通道被“扫描“时(例如 IN23 的湿性电流应用结束时)?

*在轮询周期结束时?

请在所附图中标识/INT 引脚上的信号发出的时间。

从 SSC 检测到/INT 产生的延迟是多少?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    请阅读数据表中的第 8.3.9.1 节、因为如果您选择静态/INT 或动态/INT、/INT 引脚会被拉高。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    非常感谢您的迅速回答。

    请确认静态/INT 置位方案:

    * 确认 SSC 后,/INT 引脚在轮询模式下立即生效                                                                   

    * 在 t_COMP 之后无延迟地检测到/INT 引脚置为有效

    *与频道编号无关

    *与全局时序无关 (t_POLL_ACT_TIME、T_POLL_TIME)

    提前感谢。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们仍在研究这个问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    仅当 CS 为低电平时、如果已发出读取命令以读取 INT_STAT 寄存器、/INT 引脚才会在 CS 的上升沿释放、否则 INT 将无限期保持低电平

    此致、

    Josh