This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:TPLD801DRLRQ1 AEC-Q100 认证报告

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571728/tpld801-q1-tpld801drlrq1-aec-q100-certification-report

器件型号:TPLD801-Q1


工具/软件:

你(们)好

是否可提供 TPLD801DRLRQ1 AEC-Q100 认证报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有认证报告的示例?  

    我们所有标记为 Q1 的器件都满足了 Q100 等级的所有必需要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于数据表中找不到“AEC-Q100"字样“字样、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我与我们的系统团队谈谈我们可以做什么。