This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:TPD1E1B04DPYR:与 D/S 的不同标识信息

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572236/tpd1e1b04-tpd1e1b04dpyr-different-marking-information-with-d-s

器件型号:TPD1E1B04


工具/软件:

您好的团队、

今年 4 月、我们交付了很多生产日期代码 2438、带有“A5"标记“标记。

我们能够通过共享此主题中的信息来响应客户的询问来继续交付。
当时、他们的最终客户要求提供有关生产具有此不同标记 (A5) 的批次的周期的信息。

那么、您能在这个标记开始时提供初始生产日期代码吗?
此外、如果因组装地点而有任何差异、请告知我们。

J.Komura。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    请参阅以下有关 A5 标记的常见问题解答:  【常见问题解答】器件未标有 A5

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh -San、

    非常感谢您的答复。
    您建议提供的常见问题解答包括改进日期 (2024年11月17日)、但未提及发生日期(起点)。 您能否与我们分享这些信息?
    此外、如果这仅适用于特定的组装地点、如果您能告诉我们它是哪个地点、我们将不胜感激。

    再次感谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    请发送电子邮件至 j-prushing1@ti.com 并附上您的申请。 我将在那里为您提供信息。

    如果您有任何其他问题、请继续发送电子邮件主题。

    此致、

    Josh Prushing