This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:原理图审阅

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572100/dp83867cr-schematic-review

器件型号:DP83867CR


工具/软件:

您好、

您会帮助查看以下原理图吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../DP83867CR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    稍后我会通过隐私消息发送布局文件。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请实施如下所示的电源去耦电容器

    如果不使用 JTAG 引脚、请将其保持未连接状态。

    变压器和 RJ45 之间的 GND 需要连接到大地、而不是电路板地。

    您还需要一个电路板和接地之间的 RC 网络、如下所示

    请确保 MDIO 上有 2.2k 至 VDDIO。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我还通过 隐私消息发送了布局文件,谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我在 e2e 私人消息中提供了回复。

    谢谢

    David