This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:寄存器 0x40 和 0x45

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572281/ds90ub948-q1-registers-0x40-and-0x45

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

大家好、在 TI e2e

只是一个非常快的问题。

948 中是否存在寄存器 0x40、还是采用特殊版本的器件?

这些位在寄存器 0x45[7:5]中用于什么?

谢谢

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    0x40 寄存器保留在 948 器件中用于锁定时间机制、寄存器 0x45[7:5]用于更改 EQ 开关时间的机制、但这也被保留、因为这些功能不打算更改。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Miguel、

    我能否询问将这些值写入这些寄存器的结果?

    对于寄存器 0x40、 这些数据按顺序写入、每个间隔的时间较短。

    0xCB 0b1100 1011

    0x43 0b0100 0011

    0x4B 0b0100 1011

    0x43 0b0100 0011

    会设置位 7、然后在位 3 切换为 0 时清零几次。

    寄存器 0x45

    0x08 0b0000 1000

    0xE8 0b1110 1000

    我理解你是否被禁止告诉我,因为你说,他们不是要被改变。

    此致

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、  

    寄存器 0x40:

    位 7 是锁定强制的值、位 3 将启用强制锁定功能。 同时禁用这两个功能可以实现自然锁定。

    寄存器 0x45:

    位 7:5 是 EQ 重新锁定时序、位 3:0 设置 EQ 下限(最小)电平。

    建议将这些保留为默认值、以免中断 SER/DES 之间的主 FPD-Link 的功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miguel、非常感谢您在这方面给予帮助。

    此致

    William