This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000 分频多路复用

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573063/thvd8000-thvd8000-frequency-division-multiplexing

器件型号:THVD8000


工具/软件:

你(们)好

我看到、THVD8000 数据表中提到了器件的解调器输入上有一个带通滤波器。 我的应用当前使用两个 RS –485 通道(一个用于数据,另一个用于测量同步脉冲)。 我想知道在以不同的 F_SET 值运行的单根双绞线上操作两对 THVD8000 是否可行。 我假设这适用于输入/输出上的分立式带通滤波器、但想知道内置的带通滤波器是否足够?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    内部带通滤波器不是很窄。 如果彼此过于接近、那么其他频率可能最终会拾取。 另一个问题是载波频率的频率设置具有很大的容差(这就是接收器带通滤波器很宽的原因)。 最终、输出频率与目标相差高达 25%、接收器两个方向的容差达到 50%、比预期更宽。 这样、您可能会重叠、最终拾取另一个频率。  

    我们看到有一位客户构建了自己的分立式接收器、其用途与您尝试的类似、似乎是成功的。 因此、在技术上可以做到、但我们通常不建议这样做。  

    我可能担心的另一个潜在问题是、两个 THVD8000s 是否尝试同时通信并出现一些争用。 您最终可能会对器件施加应力、因为它们看起来像两个输出之间的短路。 您需要尝试找出一种方法、避免两个端口在共享同一条总线/电缆时尝试同时传输数据。

    - Bobby