This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:TI 适用于自由空间光学通信的解决方案

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9500UV, ONET1101L, ONET8531T, ONET8501PB, ONET8551T, LMH13000, ONET1131EC, ONET8501V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568731/onet8551t-ti-solutions-for-free-space-optical-communication

器件型号:ONET8551T
主题中讨论的其他器件: ONET8531TLMH13000、DLP9500UV、 ONET1131EC、ONETD8501V

工具/软件:

你(们)好

TI 是否提供速度高达 10G 的任何自由空间光学通信解决方案?

我遇到过 Onet 系列、但它们是否仅限于典型的 SFP 模块解决方案?

请建议研究任何应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、  

     我们不提供完整的 FSO 解决方案。 我们的一些 ONET 器件可用于用作接收器的 FSO 分立式解决方案 (ONET8551T、ONET8501PB、ONET8531T)。 其他 ONET 器件可以用作 FSO 发送器来驱动激光器 (ONET1151L、ONET1101L)。  

     我们还有一个新的激光驱动器:LMH13000、但该器件更适合 OTDR/LIDAR 解决方案、可驱动高达 250MHz 的 5A 脉冲序列。

     但是、我们没有一个集成解决方案为接收器侧包含光电二极管+ TIA/限幅放大器、为发送侧激光驱动器+激光器)、光电二极管和激光器将分开、ONET 器件可用于  TIA/限幅放大器 和激光驱动器。  

     我不太熟悉 FSO 通信的细节、但他们通常使用 VCSEL(垂直腔体表面发射激光器)和 InGaAs 象限光电二极管。 还有很可能更多的细节需要注意、例如使用光调制器:例如 DLP9500UV、后者是一种数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。 当与适当的光系统成对使用时、DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位(来自本文)

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lmh13000 可用于驱动 5mA 以及使用 Vset 引脚。  如果 需要低电流、lmh13000 也应该适合驱动激光开关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于远距离传输,我觉得直接电流调制可能不足够,可能我需要尝试使用 MZM 进行外部调制,您是否有过远距离传输方面的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于远距离传输、我觉得直接电流调制可能不够、可能我需要使用 MZM 尝试外部调制、您是否在远距离传输方面有任何经验?[/报价]

    您好 Shyam、

     您是对的。 但带宽不足以满足您的需求。 我会回到之前的建议: ONET151L、ONET101L 和 ONET1131EC。 处理这些器件的团队将更熟悉此类应用。 我正在将此主题重新路由到我们的光纤网络团队、他们将很快为您提供具体建议。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    就 Onet 系列器件而言、我们没有专门设计用于自由空间光学通信的器件。  这些部件针对 SFP 模块实施。

    话虽如此、 Sima 提到了  VCSEL 激光器。   ONET8501V 是一款 VCSEL 激光驱动器。

    谢谢、

    Drew