This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:有关 DS125DF1610 应用程序的技术查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570311/ds125df1610-technical-inquiry-regarding-ds125df1610-application

部件号:DS125DF1610
主题 DS250DF410 中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的一个客户目前正在评估采用产品 DS125DF1610 来生成 PRBS 信号的电路设计。

为了支持该评估、我们已购买您的 EVM 板、并使用贵公司提供的 GUI 工具执行了一些初始验证。 到目前为止、结果已达到我们的期望。

但是、我们和我们的客户都有一些与应用相关的具体问题、我们想澄清这些问题。

提前感谢您的帮助。


我们的问题如下:

  1. 使用 550MHz 的 RX 输入时、TX 输出是否可以达到 5.5GHz (550MHz× 10) 或 11GHz (550MHz× 20)? TX 频率必须在 RX 频率的 8×范围内是否有限制?
  2. 如果我们使用 DS250DF410(支持高达 25Gbps 的速率以及 x2 和 x4 子速率)来设计外部 20Gbps 源、ATE 是否需要向重定时器 RX 提供至少 5Gbps 的信号 (20/4)?
  3. 如果重定时器可以反转 PRBS 数据、是否可以通过寄存器设置控制 PRBS 反转?

    示例

    正常 PRBS7: 10000001000001100001010001111001000101110101001110111010000111001001001001001001001001001001001001001101101101100011010010111011100110010101010111111

  反转 PRBS7:0111111011100111101011100001101110100110010010010001010101010010000001011110001110110110010010010010010010010010010010010100010001100110101000000

  1. 我们注意到该器件支持 JTAG 边界扫描测试、并且 DS125DF1610 编程指南中提供了一个 BSDL(边界扫描描述语言)文件。

     您是否还能提供 STIL(标准测试接口语言)文件?

  1. 目前、我们正在使用 TI GUI 工具来控制器件。 我们想使用 ATE I/O 通道直接通过 SMBus 控制 DS125DF1610。

     您能否就此提供指导或指导我们联系相应的联系人?

我们感谢您的支持并期待您的答复。

 

此致、

Hung 尼尔



此致、

Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我将与团队核实、并尽快就这些问题回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    1.我们建议子速率仅使用 div-2^N。

    2.请参阅下表了解 DS250DF410 支持的数据速率。

    3.是的、可以通过寄存器设置反转 PRBS 输出。 这可以通过 FIR 抽头的符号位反相来实现、器件数据表的第 7.3.8 节对此进行了介绍。

    4.我们没有可用于设备的 STIL 文件。  

    5.器件编程指南详细介绍了通过 SMBus 配置和控制器件的步骤。 如果有任何特定配置部分 需要澄清、请告知我们。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的答复。

    作为同一项目的其他参与者、我们  还想确认一些其他问题:

    1.我们的原始 RX 设置是 550MHz、如果我们 希望达到 11GHz TX 频率、最大分频器为 8。 这是否意味着 RX 信号需要更快的数据速率?

    2.我们打算 使用 I2C 接口在仪器和 DS125DF1610 之间进行通信、而不是使用 SigCon Architect GUI。

    如果我们已经为 SCL&SDA 设置了正确的电气特性和时序、我们是否应该遵循特定的流程或序列? 例如、  需要 首先发送哪个寄存器地址? 或者、我们是否可以 直接 将地址设置发送到寄存器、例如 由 GUI 界面生成的配置?

    我们的设置配置如下所示:

    DS125DF1610EVM:未检测到信号且 CDR 保持解锁状态 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    请帮助查看此配置作为附件、并告诉我们是否 需要对设置进行任何修改。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250918_5F00_LockCDR_5F00_EYE_5F00_PRBS_5F00_Quad2_5F00_3GHz.cfg

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    1. Div-16 子费率应该工作。 在您的情况下、这需要 11GHz/16 = 687.5MHz 的输入。 有关为器件启用 PRBS 生成器的说明、请参阅以下常见问题解答。

    DS125DF1610 PRBS 生成常见问题解答

    2. 您目前是否能够通过 I2C 成功写入/读取寄存器? 编程指南中的脚本提供了正确的配置序列。 我可以查看寄存器映射、并告知您有任何注释。 使用此寄存器配置后、您当前是否会看到任何问题?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    好了、只是 再次检查、 根据下图、DS125DF1610 的最大分频器是否设置为 8?

    2.我们 遇到了 问题,但它与 I2C 通信无关。 我们需要在每次开始将信号发送到 RX 端口时执行“应用于所有通道“并执行“PRBS 生成器“。

    当信号不再存在时、器件是否会自动生成中断?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    1、对于 16 分频器输入时钟、分频器未以这种方式进行配置、而是依赖于 0x2F 预设。 因此、不应设置寄存器 0x18 的 PDIQ_SEL_DIV 位。 链接的常见问题解答中的脚本中演示了这一点。

    2. 请您详细说明一下这个问题吗? 您是否参考 SigCon Architect GUI 中的“Apply to All Channels“(应用到所有通道)和“PRBS Generator“(PRBS 生成器)选项?

    默认情况下、可用中断处于禁用状态。 您必须激活要使用的中断。  要启用 信号丢失中断、 应 将 SIG_DET_LOSS_INT_EN 设置为 1。

    此致、

    GREG