This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:电缆长度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814S-Q1, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571819/dp83tc814s-q1-cable-lengths

器件型号:DP83TC814S-Q1
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我想知道此 phy 的预期最大电缆长度是多少、或者您是否有任何可达到 30 米的 100BASE-T1 phy?

此致、

Didrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didrik:

    我们仅测试 100BASE-T1 PHY、电缆长度可达 15m。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好:

    那是不幸的,我发现在这篇文章 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snla420a/snla420a.pdf 引用的 100 米电缆长度在第二页的表中,但我找不到任何其他引用,该数字来自哪里,很少数据表提到任何限制.

    此致、

    Didrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didrik:

    我将与完成 SNLA420A 文档测试的团队联系、以确定用于实现这些电缆长度的配置。 尽管 100BASE-T1 的 IEEE 标准为 15m、但 DP83TC814S-Q1 器件可能支持比该标准更长的长度。  

    您的 PHY 终端应用是什么? 是否可以使用标准以太网 PHY? 它们支持更长的电缆长度。 您还可以使用适用于 100BASE-T1 PHY 的 EVM 板、以确定所需的电缆长度是否支持您的特定应用。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    这将是很好的,我们打算使用带 PoDL 的 100BASE-T1 或混合型(带单独的电源导线)在地下矿井中实时定位系统。 我们的信标很小、计划 交付时已连接到电缆、端接这么多导体会增加 PCB 面积和生产复杂性、因此我们希望避免使用标准以太网。

    下面我看一下 EVM 板。

    此致、

    Didrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didrik:

    感谢您提供更多信息。 您的系统对数据速率有何要求?  DP83TD510E 是一款 10Base-T1L PHY、 支持长距离电缆。 此外、 具有 Type B 连接的 1000BASE-T1 器件可 支持 最长 40m 的电缆长度。

    100BASE-T1 PHY 可支持更长的电缆长度、但我们只能保证它们可在长达 15m 的时间内工作。 如果我看到有关支持的电缆长度的任何其他信息、我将更新您。

    此致、

    GREG