This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206 与 TXS0206A — 有何区别?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572690/txs0206-txs0206-vs-txs0206a---what-s-the-difference

部件号:TXS0206


工具/软件:

大家好、我已经设计了 TXS0206、但要注意的是它也是 TXS0206A 版本、数据表的较新版本、 但没有 检测到规格表的差异。 似乎两者都可用,没有 shoiw EOL。它们完全兼容彼此吗? 我想同时指定这两者。

谢谢、

Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    建议使用 TXS0206A 而不是非 A 型号、因为它比 TXS0206 基础有所改进。  两者都适用于 SD 卡电平转换要求、但略有差异、包括:
    - TXS0206A 上的 ICC 电流较高
    - TXS0206A 的 I/O 电容较低
    TXS0206 上的–8kV ESD HBM

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我们继续使用 A 版本。 我们正在驱动一根电缆、因此较低的 IO 电容器很好、谢谢 Jack