This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:请求提供有关 EMI/EMC 测试结果和测试设置的详细信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1, DP83TC812EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567581/dp83tc812s-q1-request-for-details-on-emi-emc-test-results-and-test-set-up

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811、 DP83TC812EVM-MC

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

  我希望收到有关您使用的测试设置及其测试报告的帮助、了解 100BASE-T1 PHY DP83TC811 的性能。   

  为了获取有关测试设置和测试结果的信息、我参考了文档 SNLA293(2022 年 3 月)和 DPS83TC811 的数据表。   SNLA293 的第 8 节第 12 页中指出:“FTZ 包含程序和 OA 合规结果的详细测试报告可通过申请获取。   除 OA EMC/EMI 测试外、还针对 OEM 特定的 EMC 标准对 DP83TC811 进行了测试。  有关这些测试的详细报告也可根据要求提供。“   我们希望收到测试报告和测试设置的详细信息。  您能否收到这些文件?   

 在我们的设计中、我们使用  DP83TC812S-Q1 作为 100BASE-T1 链路的 PHY。  如果有有关此 PHY EMI/EMC 合规性的测试设置和测试报告的详细信息、请与我们分享这些详细信息、以供我们参考?

此致、

Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    请联系您的现场应用工程师。 这些测试报告不能在公共论坛上共享。  

    您能否分享提出申请的原因? 您是否遇到任何 EMC 问题? 如果您能分享更多信息、我很乐意为您提供任何调试帮助。  

    仅供参考、DP83TC811 是一代较旧的器件、不推荐用于新设计。 DP83TC815-Q1 是最新一代的 PHY、我们建议将其用于 100Base-T1 的新设计。    

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David、

     我们希望设置测试平台、使用 DP83TC812 验证电路板的 EMI/EMC 合规性。  我们的董事会预计将在几周内完成。  与此同时、我们想使用评估板 DP83TC812EVM-MC 进行测试。

    此致、

    Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David、

     我们希望设置测试平台、使用 DP83TC812 验证电路板的 EMI/EMC 合规性。  我们的董事会预计将在几周内完成。  与此同时、我们想使用评估板 DP83TC812EVM-MC 进行测试。

    此致、

    Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    感谢您提供更多信息。 请注意、DP83TC812EVM-MC 不一定针对 EMC 性能进行了优化、而是针对功能基准测试进行了优化。 测试 EMC 性能的最佳方法是在电路板上进行。 请告诉我您的评估如何进行、以及我可以如何获得进一步的支持。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     我想通知我、我没有收到 FTZ 关于 DPS83TC811 的程序和 OA 合规结果的测试报告。  正如我之前所指出的、我们将使用 DP83TC812。  那么、如果 DP83TC812 有报告和结果、请将其发送给我们吗?

    此致、

    Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    您的 FAE 将很快分享这些报告。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以收到 FAE 的联系地址?

    此致。

    Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    Jack 将通过电子邮件与您分享这些报告。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David。

    我收到了 Jack 的信息。   感谢您的帮助。  我想关闭此案例。

    此致、

    Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 关闭此主题。

    谢谢、

    David