This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:500.000 个唤醒周期

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573291/tcan1463-q1-500-000-wake-up-cycles

器件型号:TCAN1463-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

下面的 E2E 主题中有关 500k 个周期的声明是否也适用于 TCAN1463-Q1?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、Eric 在上一篇文章中所做的陈述对于此设备仍然是正确的。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的快速响应!

    可以假定、这基本上适用于所有具有 CAN 唤醒功能的收发器器件吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、准确地说。 我们收发器中的这款低功耗接收器旨在在收发器的整个生命周期内持续唤醒器件。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan