This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB3.0 无法正常工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567887/tusb8044a-usb3-0-is-not-working

器件型号:TUSB8044A
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321

工具/软件:

大家好、我 在工程中使用的是 TUSB8044A USB 集线器控制器、但只有 USB 2 正常工作、我连接了 SCH、请仔细阅读它并指导我们是否需要为 USB3.0 超高速更改任何寄存器
注意:R13 为 DNP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket:

     您能否发送原理图、说明集线器上行端口是如何连接的? 如果在同一板上、SSRX 上也需要交流电容器。

      

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3240.usb_5F00_sch.pdf

    您好、Brian、
    我已连接 SCH。
    此致、
    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket:

       是集线器上行端口问题还是下行端口问题?

      对于下游端口、 如何 启用 Vbus 开关? 应该通过 CC 控制器的 ID 引脚启用该功能。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    现在、集线器被检测到了组装中的一些问题、但只有 J14 USB 正在检测 USB3.0、这是我需要执行的任何配置、因为我在 4 个单独的板上进行了测试、只有同一 J14 检测到 USB 3.0。
    此致、
    Saket Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :Hi Saket:

      当器件已连接且  器件 未连接时、能否测量所有下游 Type-C 端口上的 VBus 电压?

      所有下游端口的原理图都是相同的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    我已经测试了 VBUS 上的电压、它是 5V、我忘记提到 USB 2.0 在所有连接器上都能正常工作、但仅在 J14 USB 3.0 上正常工作、这就是我问他们我必须进行的任何配置的原因。
    此致、
    Saket Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Saket  

     对于 Type-C 端口、VBus 应在未连接的情况下关闭、否则 CC  检测可能不 正确、 USB3 多路复用器/驱动器可能会在错误的方向切换。

       您需要使用 TUSB321 ID 信号来控制 TPS2001。

    好极了

    Brian