This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:Sigconarchitect 配置文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS250DF810, DS280DF810, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571580/ds280df810evm-sigconarchitect-profile

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他部件: DS250DF810DS250DF230

工具/软件:

您好、  

我刚刚获得了 DS280DF810EVM 评估模块。

文档 (snlu214a) 要求下载 DS250DF810 配置文件、但我在文档中找不到该链接。 如何获取个人资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请从  如下所示的 DS280DF810 产品页面申请配置文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接只是显示“拒绝访问“页面为我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我调查了这个问题、遗憾的是、由于这是机密信息、我们只能与公司账户共享信息、因此被拒绝了。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我可以创建我们研究组的公司账户吗? 我是一名大学教授。 (此处可能不适合进行技术讨论... 抱歉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将努力手动为您批准这些安全资源。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但获得批准的一个是 DS230DF230、不适用于 DS280DF“810"...</s>“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您现在应该可以访问  DS250DF230。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以访问 DS250DF230。 但我的电路板需要  DS250DF810 配置文件。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您现在应该可以访问  DS250DF810 配置文件。

    谢谢

    David