This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:设置为在具有小幅值和大插入损耗的系统中打开眼图

Guru**** 2896680 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS64BR111, LMH0324, LMH0397, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565810/ds64br111-setting-to-open-the-eye-in-a-system-with-small-amplitude-and-large-insertion-loss

部件号:DS64BR111
主题中讨论的其他器件: LMH0324、DS110DF410、 LMH0397LMH1297

工具/软件:

尊敬的 TI 客户支持团队:


使用 DS64BR111 时、我的评估板上已闭合眼图。
我想知道用于解决此问题的设置。

此外、使用 LMH0324 也没问题。

✓测量条件/结果

 500Mbps 差分电压=±200mVp-p(靠近 Tx 输出端子)

 在奈奎斯特频率下插入损耗为–19.8dB

✓DS64BR111 的设置

 EQ 设置:0h 和 FFh

 VOD 设置:

✓申请 1

 请告诉我打开眼睛的建议设置。

✓申请 2.

 是否有设置可消除叠加在信号线上的高频噪声? (如高截止滤波器)
 由于高频噪声分量、输出波形似乎高于输出。

此致、
Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享眼图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:  

    很抱歉晚才回复。

    发送测量点和眼图。
    您能给我一些建议吗?



    此致、
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有一些建议:

    但是、我们无法作为转接驱动器来清除信号中看到的噪声。

    我知道此处捕获的波形来自转接驱动器的输出。 我还能看一下输入吗? 这种噪声从何而来?

    您是否可以尝试此表中的所有组合、从而找到适合您的系统的最佳结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    感谢您的支持。
    很抱歉晚才回复。

    附录了输入和输出波形。
    如果您知道任何信息、请提供建议。

    另一方面,我有一个请求。
    您是否可以建议 使用能够以裕度均衡该输入信号的电感器 TI 器件?

    条件:
    1.500Mbps、插入损耗:250MHz 处约为–20dB
    2.可选择自动自适应开/关设置
    3.可通过寄存器设置调整升压量
    4.对设置 2 和 3 的更改保证为产品
    5.比 LMH0324、LMH0397、LMH1297、DS110DF410 和 DS64B111 更好

    此致、
    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    附加了输入和输出波形。
    如果您知道任何信息、请提供建议。

    信号仍然看起来未得到补偿。 我会一次增加一步 EQ、看看我们是否能为该系统找到正确的 EQ 值。 看起来噪声已经以某种方式消除?

    [引述 userid=“670747" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565810/ds64br111-setting-to-open-the-eye-in-a-system-with-small-amplitude-and-large-insertion-loss/6049497 ]条件:
    1.500Mbps、插入损耗:250MHz 处约为–20dB
    2.可选择自动自适应开/关设置
    3.可通过寄存器设置调整升压量
    4.对设置 2 和 3 的更改保证为产品
    5.比 LMH0324、LMH0397、LMH1297、DS110DF410 和 DS64B111更好

    我不确定我们是否有符合所有标准的芯片。 我将联系我们的系统工程师。

    我们是否有理由避开在该应用中似乎适用的 LMH0324?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。