This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142 AEQ 通过短电缆或长电缆保持 FF

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564211/tusb1142-tusb1142-aeq-keeps-showing-ff-with-either-short-or-long-cable

器件型号:TUSB1142


工具/软件:

你好、团队

我的客户正在使用我们的 TUSB1142 和竞争对手试用 AEQ 功能、但他们发现我们的 AEQ 结果始终从 3B 或 3C 读取 FF、

 它们还尝试使用短至 0.2M 的电缆 、但 FF 相同、  

它们遵循完整的 EQ 命令指南、 甚至在 USB3 集线器上电之前就发送该命令。

因为我们想知道是否有任何未能实现完全 AEQ 的前提?

至于 PCB 上的前置通道损耗估计为 7dB、即使使用短 USB 电缆也不需要索引

e2e.ti.com/.../Copy-of-ILoss-Estimate-for-USB-signal.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能为您的设计分享原理图吗?

    端口工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-MUX_2B00_Contrller-schematic-first-release20250505.pdf

    在这里、

    如果我们错过了一些内容、请帮助我们再次回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、我将重新查看原理图。 您是否可以尝试通过 GPIO 设置启用 AEQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    当然,但是他们如何检查 AEQ 结果,如果他们更改为引脚模式,没有寄存器要检查,不是吗?

    此外、还需要连接以读取 FF、因为我们的默认  FULLAEQ_UPPER_EQ 为 8……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们是否会看到枚举/信号性能问题?

    尝试使用不同的 AEQ 算法来查看是否会获得不同的结果。

    尝试 0x1C = 0x83、0x81、0x87

    尝试 0x1D = 0x97

    另外、我们的默认  FULLAEQ_UPPER_EQ 为 8……

    您是否尝试过将此设备换用其他设备? 这不是预期行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    没有 SI 问题、因为电缆不是很大、但戴尔只是希望确保 AEQ 功能正常、而这似乎不是。

    我们可以尝试您 首先建议的其他 1C、很快会更新您。

    BTW、

    这些信号是在 AEQ 期间检测到的信号前摆幅转接驱动器吗? 您能解释一下 DAC 的这些限制对他们意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您是否能够使用更长的电缆进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

     到目前为止、我们没有、需要一些时间、  

    同时、  

    您是否会考虑联系内部人员或 David、以便详细说明其他完整 AEQ 算法的区别?

    0x1D [3:5]是否仅适用于快速 AEQ 或两者兼而有之?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、我会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    完整 AEQ 算法如下所示:

    使用 DAC 会产生差分电压电平、我们期望看到信号。 这些电压电平将用于创建眼图的直方图表示。 从最低 EQ 设置开始、检测传入信号。  

    在该图中、水平线是 用于创建眼图直方图表示的电压电平:

    现在、我们将计算每个电压电平下的命中数、以创建眼图的直方图表示。   

    此图显示了直方图近似与眼图的关系。

    AEQ 算法从可用的最低 EQ 开始、并使用此直方图近似值测量眼图。 如果眼图张开、我们将保持 EQ 值;如果眼图闭合、我们将增加 EQ 值并再次进行检查。  

    快速 AEQ 模型如下所示:

    快速 AEQ 仅使用 2 种 EQ 设置;一种用于短通道、一种用于长通道。 TUSB1142 将使用上述直方图在两种 EQ 设置之间进行选择。 快速 AEQ 限制会改变在从短通道切换到长通道之前眼图必须降级的程度。  

    AEQ 算法 II 类似于完整 AEQ 算法、但可实现二进制搜索以加快 EQ 选择过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您测试更多电缆长度时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    很抱歉迟到了、

    它们会尝试 根据上述建议使用不同的 0x1C 设置和 0x1D = 0x97。

    但仅在 0x81 中看到某种差异、

    对于 1C 0x81 设置(快速 AEQ)、只有 0.2M 长度电缆 RX 反馈值为 0x00、 其他长度为 0.5m~1.8m 的电缆所有反馈 0x0F、  

    但很奇怪、我们的 Fast 默认值是 0x07、也就是索引 7、所以我不确定将 0x0F 视为反馈是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    快速 AEQ 的值存储在这里。 它们应该复位为 0x77、对该寄存器是否有任何写入操作?

    [报价 userid=“498887" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564211/tusb1142-tusb1142-aeq-keeps-showing-ff-with-either-short-or-long-cable/6043094

    它们会尝试 根据上述建议使用不同的 0x1C 设置和 0x1D = 0x97。

    但仅在 0x81 中看到某种差异、

    对于 1C 0x81 设置(快速 AEQ)、只有 0.2M 长度电缆 RX 反馈值为 0x00、 其他长度为 0.5m~1.8m 的电缆所有反馈 0x0F、  

    但很奇怪、我们的 Fast 默认值是 0x07、也就是索引 7、所以我不确定将 0x0F 视为反馈是否正常?

    [/报价]

    很多行为都是意料之外的。 我们能否在电路板上放置一个已知良好的器件来测试它?

    建议使用完整 AEQ 算法 II 以获得最佳效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。