This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:原理图审阅:phy +磁性元件+连接器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573852/dp83867e-schematics-review-phy-magnetics-connector

器件型号:DP83867E


工具/软件:

您好:  

我们  在定制板中使用 DP83867ERGZR 来传输以太网。  

我们选择了 Samtec 屏蔽接地层组合电源插座板、即差分对连接器 (QFSS-016-04.25-PC4-PC4 X-D-DP)、而不是 RJ45 连接器。 对于变压器、我们选择了与 DP83867ERGZ-R-EVM 中相同的器件型号 (HX5008NL)。

 

  1. 您能否确认、只要磁性元件合适且差分对阻抗正确控制在 100 欧姆、使用非 RJ45 连接器是可行的?
  2. 您能否查看下面的原理图、并确保所选的磁性元件与 DP83867E 器件兼容?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 可以使用非 RJ-45 连接器、但请注意、我们对产品的所有测试和特性都使用 RJ-45 和兼容的电缆。 但是、我已经看到使用 M12 连接器的设计可以正常工作、因此、只要基本检查良好(例如磁性元件和阻抗控制)、此类设计就应该能够正常工作。

    2) 以太网部门的审查政策是供客户/现场根据我们的 原理图检查清单评估其设计。 这是一个易于使用的工具、汇集了我们多年来的最佳学习经验。 如果有任何项目不是由文件处理的,Apps 团队非常乐意提供进一步的帮助。

    此致、

    Gerome