This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:电缆检测特性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573757/tusb1002a-cable-detection-feature

器件型号:TUSB1002A


工具/软件:

您好的团队、

我之所以提到这个问题、是因为我想知道 TUSB1002A 是否也支持电缆检测功能?
此器件用于接收 USB-B 连接器的信号并提高其信号完整性。  
电缆检测是否属于此设备的一部分、或者是否还需要使用其他设备?

此致、
罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗萨里奥:

    我想说的是、TUSB1002A 是否也支持电缆检测功能?

    我不确定这里的电缆检测是什么意思。

    TUSB1002A 将在切换到工作模式之前检测两个通道上的远端终端。 这可能会解释为电缆检测、因为器件将保持低功耗状态、直到在超高速线路上检测到终端。

    但是、TUSB1002A 没有可用作检测到电缆/终端的标志的输出信号。