This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:地址低定义

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573681/tcal6416-address-low-definition

器件型号:TCAL6416


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用一个 10k Ω 电阻器拉低 ADDR 引脚、

想知道它是可接受的还是对内部电压电平有任何影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    直接连接到 VCC 或 GND 正常或通过 PU/GND PD 电阻器。 10K 就可以了。  

    此致、

    Tyler