This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8124-Q1:SPI 时序 SDO 有效时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573551/txe8124-q1-spi-timing-sdo-valid-time

器件型号:TXE8124-Q1


工具/软件:

您好:

是否定义了在 SPI 总线上为此器件输出数据的最短保持时间? 此参数是否为 TV (SDO)? 我看到已定义最大值、但我们需要确认最小数据保持时间、以确保与接口控制器的兼容性。

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是否定义了在此器件的 SPI 总线上输出数据的最短保持时间? 此参数是否为 TV (SDO)? 我看到定义了最大值、但我们需要确认最小数据保持时间、以确保与接口控制器的兼容性。

    当 SDO 上移出一个数据位时、在从时钟信号上升沿测量~50%时、数据位在 27ns 后有效。 这是 TV (SDO)(max) 规格。  

    至于最低规格、我们已在工作台测试级别验证该规格至少为 20ns。  

    这是否有助于回答您的问题?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、这是我们想要的。