This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22A-SP:SN55LVCP22A-SP 芯片到芯片(器件到器件)偏移

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573804/sn55lvcp22a-sp-sn55lvcp22a-sp-chip-to-chip-device-to-device-skew

部件号:SN55LVCP22A-SP


工具/软件:

您好:

 SN55LVCP22A-SP 的最大芯片间(器件到器件)偏斜是多少?

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有此器件的最大器件间偏移规格。 在最坏的情况下、您可以使用最大和最小传播延迟规格、因为每个器件都有这些限值。  

    此致、

    马特