This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06DQAR 和 TPD4EUSB30DQAR、用于非差分对应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573625/tpd4e05u06-tpd4e05u06dqar-and-tpd4eusb30dqar-for-non-differential-pair-application

器件型号:TPD4E05U06


工具/软件:

您好、

我看到、在数据表中、这些器件用于 USB、HDMI 等差分对信号、 。 但我可以将其用于正常 IO 应用、如数字输入/输出、PWM、模拟等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、TPD4E05U06 也可用于正常的 IO 应用。  

    此致、

    McKenzie