This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:TRS3122E 的 Icc(动态)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572846/trs3122e-icc-dynamic-of-trs3122e

器件型号:TRS3122E


工具/软件:

如何估算 TRS3122E 的 Icc (DYNAMIC)

当两个 驱动器和 接收器以 9600bps 的速度运行时?  

感谢你的帮助。

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    这可能取决于您与之通信的电缆的距离。 数据表中的图 1 展示了这一点、在更高的数据速率下、您将看到更高的电流消耗。 X 轴表示电缆距离(较长的电缆会产生更大的容性负载)。 我喜欢使用的一个例子是 1m 的 CAT5 电缆约为 50pF。 因此、100M 将是 5nF 负载。 按照图 1 以 250kbps 计算 40mA 电流消耗。 您可以按数据速率将其分频、其中 125kbps 为您提供 20mA、~60kbps 为您提供 10mA。 30Kbps 是 5mA。 15kbps 是 2.5mA。 7.5kbps 是 1.25mA。 这些都假设你的电缆是 100 米的猫 5 例如..  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。