This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:4 电平引脚上的内部上拉值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572760/ds160pr410-internal-pull-up-values-on-4-level-pins

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

DS160PR410 上的各种引脚通过以下任一方式支持 4 电平引脚搭接:

1.1K 至接地[L0]

2. 13k 接地[L1]

3.悬空[L2]

4.59K 接地[L3]

这些外部电阻器与一些“内部“电阻器配合使用、可提供 4 种不同的电压电平。

这些引脚上的漏电流在 2.5V 时为 10uA。 这等于 250K。

这是否是器件内部使用的内部上拉电阻的“值“?

内部电阻器是上拉电阻器、而不是下拉电阻器、对吗?

我要问的原因是、如果我将外部 1M 置于“近似“浮动条件、会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一个用于 4 级配置 (strap) 引脚的内部 PU 电阻器。

    添加 1M 将被视为 F (Float)。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想确保将 1M 添加到封装外部。 1M 的一侧连接到 4 电平输入引脚之一、1M 的另一侧接地。 以这种方式、每个引脚上有 1M Ω 接地。 然后、我可以将 59K 与 1M 并联接地以实现 L3。

    同样、将 1M 接地时、我预计会实现 L2、当我将 59K “焊接“到接地、并与 1M “并联“时、我将实现 L3。

    我的回答正确吗?

    您能告诉我 DS160PR410 内部 PU 电阻器的“值是什么“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    翁德雷亚已经离开办公室了几个星期,所以这将是一个有点之前,他可以评论这一点。

    请注意、在下拉条件下、漏电流实际上为 150uA。  4 电平引脚位于内部 2.5V 电压域上、因此我们预计上拉电阻约为 2.5V/150uA = 16.7k Ω。

    [引述 userid=“422556" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572760/ds160pr410-internal-pull-up-values-on-4-level-pins/6056170

    同样、将 1M 接地时、我预计会实现 L2、当我将 59K “焊接“到接地、并与 1M “并联“时、我将实现 L3。

    我的回答正确吗?

    [/报价]

    是的、这是我们的期望。

    谢谢、

    Drew