This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC818S-Q1:采用 10/100 BASE-T、MACsec 和 RMII 的以太网 PHY

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC818S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574318/dp83tc818s-q1-ethernet-phy-with-10-100-base-t-macsec-and-rmii

器件型号:DP83TC818S-Q1


工具/软件:

我正在 寻找一款具有 MAC 安全 (MACsec) 功能、  10 BASE-T/100 BASE-T   和 RMII 接口的以太网 PHY 芯片。    我看到的器件 DP83TC818S-Q1 是 100 BASE-T1、 与 100-BASE-T 不同   

我已经浏览过许多 TI PHY 芯片      ,但没有发现一个是 10 BASE-T / 100 BASE-T , 具有 MACsec 功能和接口与 RMII。   您是否 拥有具有这些特性的器件?  

任何见解都将不胜感激。  

谢谢你  

Whitney Ballard  

Whitney.ballard@collins.coim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    仔细检查这一点,并将与你明天跟进.

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    遗憾的是、目前我们只有支持 MACsec 的 BASE-T1 PHY。

    谢谢、

    Drew