This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100DGK 的 ESD 数据

Guru**** 2950350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571249/sn65cml100-esd-data-for-sn65cml100dgk

器件型号:SN65CML100


工具/软件:

您好:

我想知道你能不能帮我解决我的问题。

我无法找到 SN65CML100DGK 的 ESD 数据 (HBM、CDM)。

您可以与我分享这些信息吗?

谢谢、

Filip Langer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    对于 SN65CML100:

    HBM(A、B、Y 和 GND 引脚)5.0kV

    HBM(所有其他引脚)为 2.0kV

    CDM 为 1.5kV(所有引脚)

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan