This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569620/tusb320lai-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:


我们在设计中使用了 TUSB320LAI 来支持 DRP 模式。
使用它的目的是根据外部连接器件模式在 UFP 和 DFP 之间切换。
但是、这没有按预期发生、无论外部 USB 器件模式如何、ID 引脚都保持高电平(由于外部上拉)。
下面附上了原理图图像以供您参考。

请告诉我们、为什么即使与外部 DFP(主机)连接、ID 引脚也会保持空闲(高电平)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    对于 ID 引脚、我们建议使用 200k Ω 上拉电阻、因为较弱的上拉电阻将确保 ID 引脚正确下拉。

    连接到 DFP 时、TUSB320 将配置为 UFP。 TUSB320 配置为 UFP 时、不使用 ID 引脚、仅在 TUSB320 配置为 DFP 时使用该引脚。  

    您能否在预计 ID 引脚为低电平时监控 CC 引脚、以确保 CC 线路按预期连接? 您还可以尝试将 PORT 引脚强制为 DFP 模式、以确保按预期进行配置。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢 TUSB320 的 UFP 和 DFP 模式相关说明。

    我们已将 ID 引脚上拉电阻值更改为 200k、并通过强制使用 PORT 引脚(拉至 VDD) 将)将 TUSB320 配置为 DFP 模式。

    不过、ID 引脚仍然保持高电平。

    ​请建议如何继续?

    ​此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    在 I2C 模式下建立连接之前和之后是否可以监测 CC 引脚? 如果器件设置为 DFP 模式、则在未连接任何设备时、应将 CC 引脚上拉、然后下拉至以下指定电压以实现默认电流广播:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议。

    1.当然,我们会监控 CC 引脚。

    2.我们的设计中没有使用 I2C。

    在 DRP 模式下使用 TUSB320 时、是否必须使用 I2C?

    此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    [引述 userid=“489098" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569620/tusb320lai-tusb320lai/6047161

    2.我们的设计中没有使用 I2C。

    在 DRP 模式下使用 TUSB320 时、是否必须使用 I2C?

    [/报价]

    否、这不是强制性的。

    在 I2C 模式下建立连接之前和之后是否可以监控 CC 引脚?

    我在这里误会了。 我指的是 DFP 模式、而不是 I2C 模式。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已经 在不同用例中监控 CC1、CC2 引脚电压。

    请查看下表进行观察:

    TUSB320LAI 外部设备 VBUS VBUS_Detect CC1 CC2 ID 备注
    DRP 未连接 0 0 0 0 3.3 我们的设计中有一个负载开关、可在 DFP 模式期间为 VBUS 提供 5V 电压。
    该负载开关根据 CC 控制器的 ID 引脚启用(如果 ID 为低电平,则启用)
    未 连接   笔记本电脑(A-C 电缆)
    连接到笔记本电脑的类型。 探针测试在 C 型引脚上
    5. - 5. 0 - 反之亦然。 电缆方向翻转时、该波形也会出现抖动
    未 连接   笔记本电脑(C 型电缆) 0 - 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波)   - 反之亦然。 电缆方向翻转时、该波形也会出现抖动
    DRP
    (预计为 DFP)
    指旋驱动器
    (预计为 UFP)
    0 0 0 0 3.3  
    DRP
    (预计为 UFP)
    笔记本电脑(A-C 电缆)
    连接到笔记本电脑的类型。 探针测试在 C 型引脚上
    (预计为 DFP)
    5. 0.481. 5. 5. 3.3  
    DRP
    (预计为 UFP)
    笔记本电脑(C 型电缆)
    (预计为 DFP)
    0 0 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 3.3  
    DRP
    (预计为 UFP)
    壁式适配器(C 型输出)
    (预计为 DFP)
    5. 0.481. 5. 5. 3.3  

    我附加了 CC 控制器原理图部分以及用于基准的负载开关。

    请检查并向我们提供建议

    此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    另一个 查询、

    TUSB320 是否会根据外部连接切换其模式?

    或  

    我们是否需要配置 TUSB320 的模式(使用 PORT 引脚或通过 I2C 通信)?

    在我们的设计中、我们既没有使用端口引脚、也没有使用 I2C 引脚。

    此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    TUSB320LAI 外部设备 VBUS VBUS_Detect CC1 CC2 ID 备注
    DRP 未连接 0 0 0 0 3.3 我们的设计中有一个负载开关、可在 DFP 模式期间为 VBUS 提供 5V 电压。
    该负载开关根据 CC 控制器的 ID 引脚启用(如果 ID 为低电平,则启用)

    在该场景中、TUSB320 已通电并被启用、对吗? 在 DRP 配置中、当没有连接时、CC 引脚应在高电平和低电平之间持续切换。 如果 CC 通道上没有切换、那么 TUSB320 似乎未通电或未正确启用、或者由于某种原因未设置为 DRP 模式。

    未 连接   笔记本电脑(A-C 电缆)
    连接到笔记本电脑的类型。 探针测试在 C 型引脚上
    5. - 5. 0 - 反之亦然。 电缆方向翻转时、该波形也会出现抖动
    未 连接   笔记本电脑(C 型电缆) 0 - 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波)   -

    反之亦然。 电缆方向翻转时、该波形也会出现抖动

    这些值有意义。 传统电缆 (A 到 C) 设置为电缆的 A 侧充当主机、因此应上拉 Type-C 引脚以反映这一点。 CC 线路切换表示笔记本电脑也设置为充当 DRP、这也是合理的。

    DRP
    (预计为 DFP)
    指旋驱动器
    (预计为 UFP)
    0 0 0 0

    3.3

    是否可以将 TUSB320 明确设置为 DFP、看看这样是否可以提高性能? CC 引脚电压指示未建立连接、因为成功连接后 CC 引脚上通常具有一定程度的电压。 同样、请确保 TUSB320 已正确供电、并且在连接之前 CC 引脚按预期切换。

    DRP
    (预计为 UFP)
    笔记本电脑(A-C 电缆)
    连接到笔记本电脑的类型。 探针测试在 C 型引脚上
    (预计为 DFP)
    5. 0.481. 5. 5. 3.3  
    DRP
    (预计为 UFP)
    笔记本电脑(C 型电缆)
    (预计为 DFP)
    0 0 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 3.3  
    DRP
    (预计为 UFP)
    壁式适配器(C 型输出)
    (预计为 DFP)
    5. 0.481. 5. 5. 3.3

    两个 CC 引脚电压均为 5V、这表明笔记本电脑正在按预期连接、但没有看到 TUSB320 应提供的任何连接或下拉电阻。 这一点尤其奇怪、因为即使没有为 TUSB320 供电、CC 引脚上也应至少有一个下拉电压、从而使 DFP 器件能够连接到 TUSB320。

    查看 CC 引脚、建议从 CC 引脚路径中移除 CMC 扼流圈和 ESD 二极管、并将 Type-C 连接器的 CC 引脚直接连接到 TUSB320。 此外、这些 ESD 二极管的钳位电压是多少? 通常、我们建议将控制器的 CC 引脚直接连接到连接器、中间没有任何元件。

    [引述 userid=“489098" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569620/tusb320lai-tusb320lai/6048410

    TUSB320 是否会根据外部连接切换其模式?

    或  

    我们是否需要配置 TUSB320 的模式(使用 PORT 引脚或通过 I2C 通信)?

    [/报价]

    当根据在电缆另一侧检测到的上拉或下拉电阻器设置为 DRP 时、TUSB320 将更改其模式。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的及时答复。

    当然、我们将绕过 CMC 并隔离 CC 线路上的 ESD、我们将监控 CC 线路。

    我们还将向您更新 DFP 模式下的信号行为。

    ESD 二极管的钳位电压为 6.4V (IPP - 1A) 和 8.4V (IPP - 5A)。

    是否担心该钳位电压?

    此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的持续支持。
    绕过 CMC 并在 CC 线路上隔离 ESD 之后。
    我们观察到 CC 线路和 ID 引脚上的以下情况会根据外部连接进行切换。

    TUSB320 外部设备 VBUS VBUS_Detect CC1 CC2 ID 备注
    DRP 未连接 0 0 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 0V 至 3.3V(周期为 75ms 的方波) 3.3 我们的设计中有一个负载开关、可在 DFP 模式期间为 VBUS 提供 5V 电压。
    该负载开关根据 CC 控制器的 ID 引脚启用(如果 ID 为低电平,则启用)
    DRP
    (DFP)
    指旋驱动器
    (UFP)
    0 0 1.6 0 0 我们的设计中有一个负载开关、可在 DFP 模式期间为 VBUS 提供 5V 电压。
    该负载开关根据 CC 控制器的 ID 引脚启用(如果 ID 为低电平,则启用)
    反之亦然。 电缆方向翻转时、该波形也会出现抖动

    此致、

    Dharani。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    这种行为与我们期望信号在 CC 线路上工作的方式更加一致。 您是否看到现在可以通过 Type-C 端口进行连接?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan