This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:不同的 I2C 地址

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570545/tusb2e221-different-i2c-address

器件型号:TUSB2E221


工具/软件:

您好团队:

客户希望将两个 TUSB2E221 用于笔记本电脑、所需的 I2C 地址为 0x4F 和 0x47(7 位格式)。

  • 您是否可以使用 OTP 支持不同地址? 0x47 未在数据表的表 4-2 中列出。 如果支持的地址仅为表 4-2、请告诉我。
  • 客户如何以及向谁提出申请? 何时?
  • 客户如何区分这些器件? (TUSB2E2211001YCG 为 0x4F、TUSB2E2211005YCG 为 0x47,类似?)  

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    您是否可以通过使用 OTP 支持不同的地址? 0x47 未在数据表的表 4-2 中列出。 请告诉我是否只有表 4-2 支持的地址。

    I2C 地址通过 OTP 设置进行设置、客户无法更改。 我们可用于该器件的唯一 I2C 地址为 0x4F。

    客户如何以及由谁请求? 截止时间?

    客户需要联系 BU 的营销团队、以获得具有不同 I2C 地址的 OTP 的型号。 但是、如果需要、改用多路复用器可能会更容易、更快、并在需要时使用该多路复用器将 SCL/SDA 通道路径发送到所需的多路复用器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    I2C 地址通过 OTP 设置进行设置、客户无法更改。 我们可用于该器件的唯一 I2C 地址为 0x4F。

    您是指客户不能 使用除 0x4F 之外的任何 I2C 地址吗? 第 28 页的数据表介绍了 I2C 默认目标地址可以在 TI 工厂通过 OTP 更改。 但我不确定 提供的地址选项。

    客户需要联系 BU 的营销团队、以获得具有不同 I2C 地址的 OTP 的型号。 但是、如果需要、改用多路复用器可能会更容易、更快、并在需要时使用该多路复用器将 SCL/SDA 通道路径定向到所需的多路复用器。[/报价]

    我知道我们应该告诉您的团队是否需要更改 OTP。 请分享我们何时必须通知以及如何区分不同的 OTP。
    您的意思是喜欢以下图片? 它会花费额外的成本和布板空间、因此这是不可行的。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    您是指客户不能 使用除 0x4F 之外的任何 I2C 地址吗? 第 28 页的数据表介绍了 I2C 默认目标地址可以在 TI 工厂通过 OTP 更改。 但我不确定 可用的地址选项。

    我的意思是、除了通过 OTP 之外、无法设置 I2C 地址、这将需要创建新的器件型号。 目前我们没有任何支持不同 I2C 地址的型号。

    我知道我们应该告诉您的团队是否需要更改 OTP。 请分享我们何时必须通知以及如何区分不同的 OTP。
    您的意思是喜欢以下图片? 它将花费另一成本和布板空间、因此这将不是一个选择。

    是的、这张图片是我想象中的下一个最佳选择。

    我将通过 WebEx 联系您、详细了解联系人。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan