This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:工作温度

Guru**** 2885200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570373/ds15br401-operating-temperature

部件号:DS15BR401


工具/软件:

请建议使用具有相同或不同封装的备选器件型号、用于 P/N:DS15BR401TSQ/NOPB、额定温度为–40 至+125 或–40 至+105、因为我们需要按照客户要求使用相同额定器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    遗憾的是、我们没有任何其他支持此温度范围的 LVDS 缓冲器或中继器。 客户是否正在寻找专用的中继器/缓冲器?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan