This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:USB-C 充电直通

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TUSB422, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570226/tusb422-usb-c-charge-through

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件:TPS26750TUSB3410

工具/软件:

我正在使用通过 USB-C 连接到 Android 智能手机的设备
我的目标是同时实现两件事:

  1. 为 Android 设备充电 (5V/2A)。

  2. 通过 USB 作为 COM/UART 设备交换数据 (因此手机仍然是 USB 主机)。

据我所知、这需要进行充电直通/OTG +充电设计。
仅仅设置 CC 电阻器是不够的 — 我需要适当的 CC/CC PD 角色管理才能让手机保持不变 DFP(数据主机) 有效期 受电(通电/充电)

我找到了 TI TPS26750、TI TUSB422 等控制器的参考、但 还没有完全找到 参考原理图 展示了具有放电电路的电源开关和任何供 微控制器 广播正确角色(数据主机+接收端)的演示代码。

您能 向我指出一个  参考设计/评估板原理图 并行接口?

我已经申请了 TUSB422 软件/TUSB422 设计、但拒绝了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我们有 TUSB422 EVM、我可以根据您的需要提供该 EVM 的设计文件。 其中需要注意的一点是、EVM 确实需要像 MSP430 这样的外部微控制器才能正常运行、因为 I2C 通信是在 PD 过程中控制或通信器件的主要方式。

    [引述 userid=“671675" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570226/tusb422-usb-c-charge-through 通过 USB 作为 COM/UART 设备交换数据 (因此手机仍然是 USB 主机)。

    您是否希望通过 Type-C 端口发送 UART 数据? 您是否计划使用单独的网桥转换数据? 我们可提供 TUSB3410 等器件、可用作 USB-UART 桥接器。

    我将通过 E2E 向您发送一个朋友的申请、请接受该申请、然后我可以通过 PM 发送 EVM 文件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan