This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:请查看 TUSB216 的原理图

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568774/tusb216-please-review-the-schematic-of-tusb216

器件型号:TUSB216


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TUSB216 制作了原理图、 您能查看这个原理图吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请确保 DP/DM 通道连接在转接驱动器下方。

    对于 BOOST 和 RX_SEN、我们建议从升压电平 0 或 1 开始、并使用 RX_SEN 电平介质。 当前、它设置为升压电平 2 RX_SEN 高电平。 此外、请确保设置 RX_SEN 的分压器、以便正确的电压达到 RX_SEN 引脚:  

    否则、我没有任何其他注释。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan