This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826 或 DP83826A EtherCAT Strap

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574548/dp83826i-dp83826-or-dp83826a-strap-for-ethercat

器件型号:DP83826I


工具/软件:

你好

对于 DP83826、Beckhoff “PHY 选择指南“PDF 描述如下:
https://download.beckhoff.com/download/Document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.1.pdf

CR3 中快速链路断开模式的建议配置:
启用位 10(解码器)、位 3(RX 错误计数)和位 2 (MLT3
ERROR)、且 FLD_CFG2:位[5:0]= 0x08

我n´t 认为这种实现不能通过搭接两个 PHY 实现吗?
为了优化 PHY 的设置、必须通过 MDIO 访问重新配置每个 PHY?

此致

Thomas D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    对于 DP83826、无法通过 strap 配置来设置 MLT-3 错误 FLD 机制。 只能进行寄存器配置即可获取 Beckhoff 指南。

    注意、对于 DP83826 A 、Beckhoff 建议只能通过 Strap 配置来完成。 您可以使用选项 5、其中 RX_D3 和 RX_CLK 都经过 strap 配置为高电平。

    此致、

    Gerome