This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 sn65dsi86 的问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571437/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

您好:

客户使用 sn65dsi86 时出现问题

问题现象:当屏幕亮起时、底部可能出现闪烁的色条
1、开机并初始化 sn65dsi86 后,屏幕会在底部出现闪烁色条的可能性;屏幕关闭且电源关闭后,当 sn65dsi86 再次开机时,仍有可能再次出现这种异常现象;
2. mipi 的端口输出是屏幕所需的端口参数;
3 小时、总计:2426vtotal:1649;60Hz、单端口、4 通道
如何消除异常现象? 出现这种情况的原因是什么? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.当系统按预期工作时,显示输出是否正确?

    2.请检查是否遵循了数据表初始化序列,包括启用输出、链路训练过程和 DSI 设置。

    3.在测试模式下,显示输出是否符合预期?

    4.发生此问题时、0xF0 –0xf8 寄存器上是否显示任何错误?

    若要对器件进行编程、可使用此处分享的计算器工具: 【常见问题解答】SN65DSI8x 编程工具 
    请参阅文件中的“自述文件“表、并使用寄存器设置对器件进行编程。 您可以启用测试图形以输出内部生成的图形。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram:

    1.当系统按预期工作时,显示输出是否正确?
    --闪烁亮线的现象是一种概率性的现象,并不总是存在的;大多数情况下,没有出现异常现象;
    2.请检查是否遵循了数据表初始化序列,包括启用输出、链路训练过程和 DSI 设置。
    “是的,它已经被检查了。
    3.在测试模式下,显示输出是否符合预期?
    “不,也有同样的问题。 在屏幕参数要求的相同沿值设置下、图形显示还将具有使色条闪烁的可能性
    4.发生此问题时、0xF0 –0xf8 寄存器上是否显示任何错误?

    ——模拟 IIC,现在检测这些寄存器并不方便。

    此外、客户在使用类似的适配器芯片解决方案时也遇到了此问题。 该解决方案旨在确保上电后第一帧图像的同步完整性。 请问 sn65dsi86 是否有类似的机制? 或者此问题是否与同步有关。
    或如何调查? 是否存在任何干扰导致屏幕底部有几行像素闪烁的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    0xF0 - 0xf8 寄存器用于检查各种错误。 要缩小问题范围并找到根本原因、我们需要检查其中一项。  在此设计中、应该有一种方法可以从 DSI86 寄存器读取和写入、从而对其进行初始化和运行。  您能通过 I2C 阅读这些内容吗? 那么、仿真 I2C 意味着什么?  

    没有这样的闪烁或水平线的已知问题。 因此、这会是由于时序编程或从 DSI 源传入的视频中出现错误而导致的。  

    是的、如果 DSI 或参考时钟速率与编程的时钟速率不匹配、这可能与同步问题相关。 请检查 DSI86 上的编程时序以及它是否与 DSI 源时序相匹配。


    总结后续步骤:

    1.请获取所有 DSI86 可用寄存器的寄存器转储、这样我们就可以检查器件的编程方式以及任何报告的错误(0xF0 - 0xf8、包括同步和 DP 错误)

    2.如果即使测试模式出现闪烁和干扰线,这可能是由于时序不匹配或时钟问题。 这意味着如果没有 DSI 传入视频、问题仍然存在、并且 DP 输出视频和显示器之间存在问题。 这也可能是显示接收器或 TCON 的问题。

    请检查其数据表中的显示时序、包括有效值和消隐值。 如有可能、请分享这些内容。 检查同步脉冲宽度和同步脉冲极性。 使用的时钟速率是多少、是使用 DSI 还是外部参考时钟?


    3.请检查数据表中的初始化顺序。 需要启用器件、启用视频和设置 DSI 状态。 例如、视频寄存器需要编程为传入 DSI 视频的确切时序、并在显示容差范围内、并且序列在初始化结束时设置了 VSTREAM_ENABLE。 “8.4.2 上电序列“一节列出了这些步骤。

    此致、
    Ikram