This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:偏差和数据表问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572854/am26lv32e-skew-and-datasheet-questions

器件型号:AM26LV32E
Thread 中讨论的其他器件:AM26LV32

工具/软件:

您好的团队、

您能否在下面回答客户的问题?

  • 您能否解释一下 AM26LV32E 和 AM26LV32 之间的两个偏斜值为什么不同?
  • 您能否提供 AM26LV32E 的实际偏斜性能? 我们客户的生产设计微不足道、我们很关心。
  • 与竞争器件 RAA7884QR4GSP 不同、 AM26LV32E 数据表的 EC 表中未指定 32Mbps 数据速率。 您能告诉我们原因吗?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    您能否提供 AM26LV32E 的实际偏斜性能? 我们客户的生产设计微不足道、我们很关心。

    这是什么客户? 我们是否有有效的 NDA? 它们具体要求的 Vcc 和温度是什么?

    您能解释为什么 AM26LV32E 和 AM26LV32 之间的两个偏差值不同吗?

    非 E 版本 具有更大的安全裕度。  

    与竞争器件 RAA7884QR4GSP 不同、AM26LV32E 数据表的 EC 表中未指定 32 Mbps 的数据速率。 您能告诉我们原因吗?

    AM26LV32E 在 EC 中的典型频率为 32MHz。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的支持。 我从 Webex 发送了客户信息、因为这是开放论坛。

    我正在检查 Vcc 和温度。
    您能否详细说明为什么非 E 版本的 安全系数更大?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明为什么非 E 版本 具有更大的安全范围吗?

    我怀疑系统工程师要么复制了竞争对手的最大值、要么由于更高的标准偏差或 Cpk 而填充了最大值。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    我怀疑系统工程师复制了竞争对手的最大值、或者因为更高的标准偏差或 Cpk 而填充了该值。  [/报价]

    我认为它缺乏具体性、所以客户不会相信。
    您‑再次向系统工程师确认吗?
    我们需要一个事实的答案,而不是猜测。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    他们具体要求什么 Vcc 和温度?

    请提供 Vcc=3.3V 时的实际偏差值以及 25°C 和 80°C 温度。

    AM26LV32E 在 EC 中的典型频率为 32MHz。

    关于数据速率反馈、您提到的 AM26LV32E 数据表在电气特性中将 32MHz 列为典型值。
    但是、产品文件夹显示 AM26LV32E 的最大信令速率为 32Mbps。
    最大值/典型值之间的这种差异会导致混淆。 请修改一下吗?



    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 Vcc=3.3V 时以及 25°C 和 80°C 温度时的实际偏斜值。

    我已经通过电子邮件向您发送了信息。 总之、收集的数据会大量填充典型值和最大值。 根据实际测量值、PCB 和实际负载会引入比器件本身更多的偏移。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的支持。

    您能否对该保管人的反馈意见发表评论?

    但是、产品文件夹显示 AM26LV32E 的最大信令速率为 32Mbps。
    最大值/典型值之间的这种差异会导致混淆。 您能否修改此内容?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    我将与营销部门合作、看看我们是否可以将产品页面更改为“典型值“、并标注 32MHz 以匹配数据表。

    - Bobby