This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM:100Base-Tx 振幅

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566056/dp83869evm-dp83869evm-100base-tx-amplitude

器件型号:DP83869EVM


工具/软件:

我想继续讨论以下主题: DP83869EVM: 100Base-Tx 振幅 

有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    我能够与我的团队讨论这个主题。 我们认为偏差与电路板设计有关。 这块电路板已经过了一段时间,可能不是最好的,它可能是。  

    我要强调、这些偏离预期水平的情况是微不足道的、不应由此产生任何功能性问题。 我建议您对此 EVM 以及您可能拥有的任何定制电路板进行功能测试、如果存在任何功能问题、我们可以很乐意提供进一步帮助。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    嗯,我一定不同意,因为在许多情况下,振幅差异是由 LAN 变压器引起的。 是的、每个主板都有不同的 LAN 、可以解释。 但在一个板上也有交叉/不交叉电缆的三种不同。 所以一切都是一样的… 我无法想象 它可能是一个比 PHY 本身更好的东西……我们已经有了 DP83...22 PHY 的同样问题……PHY 的振幅是非常不同的一块 我的第一个原型在我的大号上、我也看到了这种行为...我只测量了两个样本、其中一个是正常的(幅度偏差约为 5mV)、但对于第二个样本、我看到直接电缆和交叉电缆之间有 30mV ...... 如果你不相信我,我可以直接在 PHY 上进行测量...这将证明我的建议,我相信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您是否看到与 EVM 或原型板上的这些偏差相关的功能问题(例如链路无法能力,BER)?

    此致、
    Gerome  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们在进行通信时没有看到任何问题。 我们看到的唯一问题是 outtu 振幅的变化不符合我们的预期。 因此、我们想知道在采样/电压/温度范围内输出振幅的定义是什么... 我在通道间大约 90mV 差值的随机采样下测量 如果我将采取的国家, ECT 有一个极限在 100mV 和有一些精密的测量探头.. 我发现在完成以太网合规性测试时存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    请让您的 FAE 通过电子邮件与我联系、获取直方图数据。 这仅在签订保密协议时提供。

    此致、

    Gerome