This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:自动方向控制电路

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574066/thvd1520-automatic-direction-control-circuit

器件型号:THVD1520
主题中讨论的其他器件:THVD1426、

工具/软件:

尊敬的团队:

建议使用一个启用自动方向切换以进行发送和接收的电路。

此外、我是否需要上拉 Ro 引脚并使用电阻器下拉 DE/RE 引脚?

请解释。

谢谢你。

此致、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该收发器没有自动方向切换功能。 请使用 THVD1426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    正如 Clemens 指出的、THVD1520 没有自动方向控制功能。 您需要使用 THVD1426 等器件。

    - Bobby