This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:TPS3711DDCR 审阅原理图

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573672/tps3711-tps3711ddcr-review-schematic

器件型号:TPS3711
主题中讨论的其他器件: TPS3701

工具/软件:

尊敬的 AE:

       我们使用 TPS3711 提供 24V OVP 保护。
      请帮助确认电路是否正常。

       

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您似乎需要一个具有低电平有效输出的过压监控器。 此电路可以实现这一点、但我们提供了用于过压检测的监控器器件、可以消除电路的一些复杂性。

    TPS3701 是在此应用中替代 TPS3711 的良好选项。 TPS3701 与 TPS3711 非常相似、但有一个额外的过压监控输入和输出、可提供所需的功能。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

         感谢您的推荐。

        但是、我们正在使用现有的库存组件、这就是我们采用这种设计方式的原因。

        我们是否仍需要修改电路?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不 需要进行任何更改。 该电路应使用低电平有效输出来检测过压情况。

    -亨利