This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:ESD 保护

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563456/dp83tc812r-q1-esd-protection

器件型号:DP83TC812R-Q1


工具/软件:

您好:

我想在以太网物理层添加额外的 ESD 保护、但我发现选择正确的 TVS 二极管很难。 内部保护不足以满足我的应用程序、因为我偶尔会看到物理损坏。 按照数据表中的建议、我会将其直接放在 MDI 引脚上、但是如何保证共模脉冲被额外的 TVS(而不是 PHY 上的内部保护)接收? 我在 TI 提供的任何文档中都找不到有关 ESD 保护的任何详细信息来帮助我解决这个问题。

我正在查看 Littlefuse AQRV05-4HTG。 您认为这会给我提供适当的保护吗? 希望任何人都能帮助我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们在 SNLA389 中包含了 ESD 二极管建议 、请参阅表 2-1。 经验证、这可针对可能造成您所指损坏的 ESD 冲击和其他瞬变提供足够的保护。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    与 Daniel 在同一个团队工作。
    根据 IEC61000-4-5(无 ESD)、在出现浪涌 (EFT) 时、我们在 20µs 周期内测量超过 4V(PHY 的绝对最大速率)至 9V 的电压。
    浪涌以某种方式传播到信号区域。
    我们会问、这种瞬变是否被视为危害 TI 端形式的瞬变?

    此外、我们还观察到浪涌后 TRD_P/TRD_M 引脚上存在明显的内电阻压降、但信号质量和一般功能没有明显变化。 您是否知道它可能来自 PHY 中?

    您能否提供 TRD_M/P 引脚内部电路的功能图?

    谢谢你
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、该瞬变被认为是有害的、因为它高于 PHY 的绝对最大额定值。 请参阅 SNLA389 、了解我们建议使用的 ESD 二极管来防止此类瞬变。

    谢谢、

    David