This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555DBR 默认状态和上拉

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574129/pca9555-pca9555dbr-default-state-and-pull-up

部件号:PCA9555
主题: TCAL6416 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队  

我正在使用 PCA9555DBR 端口扩展器、并将 P00 到 P07 作为输出、将 P10 到 P17 配置为输入。 那么在这里我需要保持上拉电阻吗? 并且想知道端口扩展器输出引脚的默认状态是什么? 它将为高电平、低电平、或者与上拉电阻值相同。 你可以就此提出建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    那么在这里我需要保持上拉电阻吗?

    内部 100k PU 电阻器无法在 PCA9555 内禁用。  

    考虑切换到 TCAL6416 等器件、该器件允许在各个 I/O 引脚上选择可编程的 PU/ PD 电阻器。  

    如果您想要一个不带 PU 电阻的 P2P 兼容版本的 PCA9555DBR、可考虑 TCA9535DBR。  

    PCA9555 的默认状态是将所有 I/O 配置为高阻抗 CMOS 输入、并将 100k PU 电阻器连接到每个单独的 I/O  

    仅当您知道某些 I/O 将保持悬空时、才需要 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler