This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:像使用 I2C 开关一样使用

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9803, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573662/pca9306-use-it-like-an-i2c-switch

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9803LSF0002

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们将 PCA9306 用作 I2C 开关。

因此、我们考虑以下配置。

由于 I2C 总线线路被上拉至不同的 3.3V、可以将 VREF1 和 VREF2 连接到 3.3VB 吗?

这是因为我们希望更大限度地减少电路板之间的连接线数量。

如果能够以类似的方式使用 TCA9617 和 TCA9803、哪个器件更适合?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    [引述 userid=“558541" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573662/pca9306-use-it-like-an-i2c-switch

    由于 I2C 总线线路被上拉至不同的 3.3V、可以将 VREF1 和 VREF2 连接到 3.3VB 吗?

    这是因为我们希望更大限度地减少电路板之间的连接线数量。

    [/报价]

    这是一种有效的连接方案。  

    为了确保 PCA9306 为高阻态、EN 必须= 0V。当您希望通过开关传递 I2C 信号时、EN = 3.3V  

    由于您不使用基准电压引脚 VREF1 和 VREF2、因此请考虑 将 LSF0002 用于此类应用。  

    它应该可以简化您的电路板设计、减少引脚数量并且成本更低。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的确认。

    查看 LSF0002 后、我发现它可以通过偏置端子进行控制、很小、而且很好。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    没问题。 很高兴 LSF0002 适用于您的系统。  

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    Tyler