This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:该组件是否为 USB SS 对提供内部转接驱动器?

Guru**** 2997300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573939/tusb8020b-does-this-component-provide-an-internal-re-driver-for-the-usb-ss-pairs

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

关于 USB SS 功能、该芯片的内部转接驱动特性是否有任何信号完整性改进? 我们的电路板具有基础的 FR-4 电介质和相当长的引线(7 英寸)。 如果我们需要重新驱动或重新计时、该芯片会自动产生该信号吗? 还是需要研究单独的专用重定时或转接驱动器芯片 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

      USB3 集线器就像重定时器, 7in FR4 布线应该没问题。

    好极了

    Brian