This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:是否可以获取协议脚本和模式?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573599/ds125df1610-would-it-be-possible-to-obtain-the-protocol-scripts-and-patterns

部件号:DS125DF1610


工具/软件:

当前状态:
我们当前正在使用 EVM 板验证 DS125DF1610。 ATE 向 RX 端口提供 550MHz 信号、DS125DF1610 成功地以 3GHz 的频率输出 PRBS7 信号 。

下一步:
我们计划将 DS125DF1610 放置在负载板上。 对于该设置、我们认为在 ATE 和 DS125DF1610 之间使用 I²C Ω 通信来配置寄存器是合适的方法。

请求:
因此、我们想请求一个协议脚本或寄存器配置模式示例以供参考。