This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII 链路建立状态

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570831/dp83867ir-rgmii-link-up-status

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

如果 AM6442x 通过 RGMII 直接连接到 PHY 收发器 TP83867IR、是否需要为 AM6442x 生成外部 125MHz RGMII 参考时钟源?  

AM64x 似乎可以采用 25MHz 系统时钟、然后将其乘以 125MHz 转 RGMII TX 时钟?

此外、如果 AM64x 通过 RGMII 连接到 PHY 收发器、则如果 PHY 以 100M 速度建立链路(因为只有 2 对 MDI 信号与链路伙伴建立链路)、预计将测量 RGMII TX_CLK 和 RX_CLK 都为 25MHz(不是 125MHz、因为以 100M 速度建立链路)? 不过、仍考虑 AM64x 和 PHY 之间的 RGMII 接口?

最后一个问题是、CAN AM64x RGMII 接口(有两个 RGMII 端口;RGMII1、RGMII2)可能会增加 TX/RX 延迟、因为 RGMII 规范要求最大 2ns 的时钟偏斜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面是 PHY 和 MAC 之间的 RGMII 连接。

    对于千兆位操作、GTX_CLK 和 RX_CLK 时钟为 125MHz、对于 10Mbps 和 100Mbps 操作、时钟频率分别为 2.5MHz 和 25MHz。

    由于 PHY 在自动协商完成之前处于 10Mbps 模式、因此 RGMII RX_CLK(PHY 的发送器)最初为 2.5MHz(对应于 10M 模式)、并在自动协商完成后切换到 125MHz。

    DP83867 为 GTX_CLK 和 RX_CLK 提供可配置的时钟偏移。

    –RX 和 TX 路径的时钟偏斜可以独立优化。

    –时钟偏斜可按 0.25ns 增量调节(通过寄存器)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您发送编修。  

    了解 GTX/RX_CLK 时钟是用于 RGMII 基准时钟的 125MHz。  

    一个问题是 AM64x 是否可以将外部 125MHz 时钟作为 RGMII 参考时钟的输入? 如果此选项可用、哪个时钟引脚 AM64x 可以从外部 125MHz 时钟源映射?

    或者、AM64x  内部 PLL 可以从外部 25MHz 系统时钟(哪个输入到引脚 C21、MCU_OSC0_SI)合成 RGMII 模块的 125MHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将请  AM6442x 团队对此问题提供答复。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    不确定我是否理解您的问题。

    请将 25M 外部时钟输入 1.8V 连接到 MCU_OSC0_XI。

    有关应用外部时钟时的连接、请参阅数据表。

    RX 的 RGMII 时钟由 EPHY 提供、MAC 为 TX 生成 RGMII 时钟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:  

    RGMII 参考时钟需要 125MHz。  

    您能否确认、如果有外部 25MHz 提供给 MCU_OSC0_Xi (AM64)、那么 如果链路速度为 1GE、AM64 可以向 DP83867IR 生成 125MHz RGMII TX_CLK((AM64x 支持内部时钟乘法、采用 25MHz OSC0 时钟来生成<xmt-block3> 125MHz</xmt-block> 时钟)? 125MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    AM64x MAC 接口支持 RGMII 接口。

    对于 1000M 电机、SOC MAC 的 TDx 时钟输出为 125m、由 AM64x 生成。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    请遵循处理器特定数据表中的时钟规格、以支持 RGMII 接口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AM64 处探测 RGMII TX_CLK、似乎不正确(请参阅下面的快照)。

    AM64 接口通过 RGMII 连接到千兆位以太网交换机。  

    您能回顾一下下面的图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    谢谢你。

    这是定制板还是 EVM。

    我假设您使用的是建议测量 125m 的探头

    接口是否正常工作?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据来自设计的电路板(而非 EVM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    谢谢你。

    您需要分享原理图、以便我检查线路上是否有任何串联电阻器或电容器、或者进行端部验证

    请使用 IBIS 模型验证波形、包括 PCB 提取。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Seenivasa 的支持。  

    与 EVM 类似、RGMII 信号上只有 22 Ω 串联电阻器。  

    我会在我的结束时再次检查  

    关闭 TT。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    谢谢你。

    与该 EVM 类似、RGMII 信号上只有 22 Ω 串联电阻。  [/报价]

    您能否验证 EVM 上的串联电阻配置。

    请从 0R 串联电阻开始。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    我看到您已按下“解决“按钮。

    请您就所取得的进展添加一些注释。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:  

    RGMII TX_CLK 上升/下降时间似乎很慢、无法锁存数据。  
    将 22 欧姆串联电阻替换为 0 欧姆、改善了时钟的上升/下降时间。  

    W 更改的值、即成功与链路伙伴建立链路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    感谢您的备注、感谢您的参与。

    测量的波形是否随 0r 而改善。

    请您添加一个图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:  

    这是在 0r 时测量的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张俊杰

    谢谢你。 感谢您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.