This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:如何使用 SN65LVDS390

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573701/sn65lvds390-how-to-use-sn65lvds390

器件型号:SN65LVDS390


工具/软件:

您好!

我计划使用 SN65LVDS390。
是否可以对 LVDS 输入 (A 和 B) 进行引脚交换?

例如、我想检查是否可以进行以下交换:

A:差分 (LVDS) 反相输入
B:差分 (LVDS) 同相输入

此致
- Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    从器件完整性的角度来看、只要驱动器处于 LVDS 规格范围内并且不违反输入引脚的任何绝对最大额定值、这应该正常且不会损坏器件。 但是、您的逻辑将被反转、因此在设计系统的其余部分时、请记住这一点。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。

    因此、交换差分信号是可以接受的!
    然而、由于该逻辑是反转的、因此必须考虑系统一致性。
    这是一个需要仔细考虑的领域。

    此致
    - Satoshi