This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:适用于 ASIL B 仪表组应用的 SN65DSI84 诊断功能

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565136/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-diagnotsic-feature-for-asil-b-cluster-application

器件型号:SN65DSI84-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要使用 DSI 转 LVDS (SN65DSI84TPAPRQ1) 器件为 ASIL B 仪表组应用驱动 LVDS 显示屏。

如果考虑 ASIL b 应用、请告知我们。 该 IC 很适用。 我们正在 提供驾驶员指示的驾驶信号灯。 我们可以实现哪种诊断来 满足 ASIL B 应用的要求。 还有任何其他器件都可以提供与安全相关的诊断。  

此致

Manoj A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请告诉我们您需要哪种类型的诊断?

    DSI84 仅可将 DSI 转换为 LVDS。 对于诊断、0xE5 寄存器可用于检测下面列出的错误。 这是否足以满足系统要求?



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram H:

    我们还认为 可以通过 MCU /SoC(这可能涉及丢失图像故障)对此 LVDS IC 执行一些额外的措施、例如通过 I2C、是否可以通过任何方式检测延迟和冻结的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这个之前的 E2E 主题提供了一些有关传播延迟 的信息:SN65DSI83:传播延迟 

     器件不会出现冻结帧问题、因为没有存储器来容纳整个帧。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    1.请提供 该器件的时基故障率、因为它用于驱动 ASIL B 仪表组应用的显示

    2.确认此器件的电流消耗。

    1.8V : 104mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您是否有当地的现场应用工程师或 TI 代表联系人? 请联系他们、他们可以通过电子邮件与您分享有关 FIT 率的信息。

    电流消耗会因用例(使用的 DSI 通道和 LVDS 输出数量,像素时钟速率,温度等)而异。 有关一般示例、 您可参阅此处的示例: SN65DSI84/SN65DSI85 电源消耗


    此致、
    Ikram