This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031AQML-SP:是否提供 TID 报告?

Guru**** 2879060 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031AQML-SP, SN55LVDS31-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573529/ds90lv031aqml-sp-tid-report

器件型号:DS90LV031AQML-SP
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS31-SP

工具/软件:

该器件是否有 TID 报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    让我与我们的高可靠性团队核实、然后返回给您。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    很遗憾、该器件没有 TID 报告。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有辐射保证文档的情况下、如何销售航天级器件?  如果没有公开提供的报告没有问题、我真的只需要知道此器件符合的等级。  需要明确的是、我想问该组件暴露于什么 TID 水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这是 TI 早在 2011 年购买的一款较旧器件、未对其进行任何辐射测试。 您可以通过以下文章阅读有关它的更多信息: DS90LV031AQML-SP:TID 数据 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

    不过、我们确实有具有辐射数据的替代器件/更新器件。 我建议使用 SN55LVDS31-SP、它满足 150krad TID 要求、并且具有与 DS90LV031AQML-SP 相同的规格和引脚排列。  

    此致、

    马特