This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:连接多个收发器时的电源分离器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573839/sn65176b-power-collaps-when-connecting-more-than-two-transceiver

器件型号:SN65176B
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352》

工具/软件:

您好:

我正在设计一个采用 AM3352 作为 CPU、SN6517 作为 RS RS-485 收发器的控制器板。 该电路板驱动六个输出,但当连接了两个以上的收发器时,系统会欠压 — 电源电流尖峰达到~900mA、电源轨崩溃(即使其额定电流为 3.5A)。如果添加了外部电源、该电路板将正常工作。 我附上了原理图—有什么想法可能导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    您能否验证连接器是否存在某种短路? (例如 1 和 2 之间的 CAN J2 短接)

    您使用的电缆是普通的 1-1 电缆、还是唯一的交叉连接电缆?

    当您看到欠压情况时、器件的 A/B 引脚是否相互短接并设置为输出?

    - Bobby